我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]施耐德软启动器ATS48支持什么通讯?
问题描述:
施耐德软启动器ATS48支持什么通讯?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:
施耐德软启动器ATS48本体只支持ModBus RTU。
ATS48也可以通过一个网桥或者网关连接到以太网,FIPIO,ProfibusDP 和DeviceNet网络。
需要注意的是对应的网关需要配对应的专用电缆才可以连接ATS48软启动器。
网关型号如下:
  • Modbus TCP/IP网关型号: EGX150
  • FIPIO网络网关:                  LUFP1
  • ProfibusDP网络网关:         LA9P307 或者LUFP7
  • DeviceNet网络网关:          LUFP9