我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NG125断路器如何实现挂锁功能?
问题描述:
NG125断路器如何实现挂锁功能?

所属产品线:
NG125

解决方法:

1.NG125系列断路器1P/2P/3P/4P均可使用挂锁附件(19090)实现挂锁功能。

2.NG125系列3P/4P断路器加装延展手柄后,其延伸旋转手柄自带挂锁功能,也可以实现挂锁功能。