问题描述:
丰尚机械开关的操作次数是多少?所属产品线:
Pieno丰尚系列解决方法:
丰尚16AX 250V 单双控开关、16AX 250V 带荧光指示中途开关、10AX 250V 带荧光指示四联单控开关、10AX 250V 带氖灯指示四联单控开关、10A 250V 带荧光指示单联门铃开关、10A 250V 带荧光指示自复位开关、10A 带荧光指示机械窗帘开关操作次数40000次;
丰尚20A/32A/45A双极开关操作次数10000次。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
丰尚16AX 250V 单双控开关、16AX 250V 带荧光指示中途开关、10AX 250V 带荧光指示四联单控开关、10AX 250V 带氖灯指示四联单控开关、10A 250V 带荧光指示单联门铃开关、10A 250V 带荧光指示自复位开关、10A 带荧光指示机械窗帘开关操作次数40000次;
丰尚20A/32A/45A双极开关操作次数10000次。
是否有帮助?