我们今天能为您提供什么帮助?

绎尚系列中途开关的接线?

问题描述:
绎尚系列中途开关的接线?

所属产品线:
AvatarOn绎尚系列

解决方法:

绎尚中途开关背后有4个端子,端子号分别为1,2,3,4,需要实现三地及以上地点控制负载时需要使用中途开关,

如:

3地控制组合:2个双控开关+1个中途开关

4地控制组合:2个双控开关+2个中途开关

……

N地控制组合:2个双控开关+(N-2)个中途开关

接线如下可实现四地控制: