我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器启动时为什么频率上不去?

问题描述:
ATV310变频器启动时为什么频率上不去?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

1.如果面板显示的为正常频率,没有故障,说明变频器正常运行,频率上不去可能有以下原因:

(1)参数 512.2 [高速] 设置频率过低;

(2)频率给定信号不对。

解决办法:

(1)检查参数 512.2 [高速] 设置是否过低,如果过低,适当增大设置值;

(2)检查频率给定信号;

(3)如果频率给定是通过变频器模拟量输入端子AI1,检查AI1通道的参数 204.0 [AI1类型];如果204.0[AI1类型]设置的是0A,即模拟量电流输入,则需检查参数204.1[AI1最小值]和204.2[AI1最大值]参数设置是否正确;

(4)检查参数512.0 [低速]和512.2 [高速]设置是否正确。出厂设置的模拟量输入信号和频率给定的对应关系是:模拟量输入最小值和模拟量输入最大值对应512.0 [低速]和512.2 [高速]设置的频率值。

2.如果面板显示的频率在闪烁,没有其他故障,则说明处于电流限幅状态。导致电流限幅的原因可能如下:

(1)电机额定参数没有按照实际接的电机的额定值设置;

(2)参数511.1[电流限幅] CLI参数设置不合理;

(3)机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素造成;

(4)负载过重。

解决办法:

(1)检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素存在;

(2)在允许的情况下适当调整参数511.1[电流限幅]CLI参数值;

(3)如果变频器低频时力矩不足,可以尝试适当增大IR补偿值;

(4)检查电机的带载能力是否足以支持外部负载。