我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMENOC0301/BMENOC0311 模块的默认IP地址是什么?

问题描述:
BMENOC0301/BMENOC0311 模块的默认IP地址是什么?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENOC0301/BMENOC0311 模块的默认IP地址是10.10.MAC5.MAC6. 需要把模块的MAC 地址最后两段MAC5.MAC6 十六进制数转换为十进制。