我们今天能为您提供什么帮助?

MT 空气断路器的大致重量是多少KG?

问题描述:
MT 空气断路器的大致重量是多少KG?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:
MT06-16 N1 MT08-40 (N2,H1,H1b,H2,H3,L,H10) MT40b, MT50, MT63(H1,H2)
抽屉式 (3P/4P) 30/39 抽屉式 (3P/4P)   90/120 抽屉式 (3P/4P) 225/300
固定式 (3P/4P) 14/18 固定式 (3P/4P)   60/80 固定式 (3P/4P) 120/160