问题描述:
MT Micrologic E空气断路器控制单元如何设置日期和时间?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT Micrologic E控制单元的每一个脱扣记录都会显示日期和时间,这个日期和时间的设置需要选配通讯模块,可以通过下面二种方式设置:
1、通过柜门显示单元FDM121
2、通过监控软件(RCU或者EcoStruxure Power Commission)
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MT Micrologic E控制单元的每一个脱扣记录都会显示日期和时间,这个日期和时间的设置需要选配通讯模块,可以通过下面二种方式设置:
1、通过柜门显示单元FDM121
2、通过监控软件(RCU或者EcoStruxure Power Commission)
是否有帮助?