我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT隔离开关可不可以用于400HZ系统?
问题描述:
MT隔离开关可不可以用于400HZ系统?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT隔离开关额定电流1600A以内可以用于400HZ系统。由于趋肤效应超过额定电流1600A会损坏开关。

应用于400HZ系统下,隔离开关性能如下:

  • Icu=25kArms
  • Ics=100%Icu
  • Icw=50kArms/1s and 36kArms/3s
  • Icm=15kArms and 31kA峰值
  • 电压<440vAC

MT HA既可以从顶部供电,也可以从底部供电,不会降低性能。