我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT和MTZ隔离开关与保护继电器配合使用时,短路保护最大延时是多少?
问题描述:
MT和MTZ隔离开关与保护继电器配合使用时,短路保护最大延时是多少?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT NA、HA、HF、H10隔离开关与外部保护继电器配合使用时,其短路保护允许最大延时时间为350ms;

MTZ HA、H10隔离开关与外部保护继电器配合使用时,其短路保护允许最大延时时间为400ms。