我们今天能为您提供什么帮助?

MT抽屉式空气断路器在CE/CT/CD各位置时OF触点是什么状态?

问题描述:
MT抽屉式空气断路器在CE/CT/CD各位置时OF触点是什么状态?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT抽屉式框架断路器有三种位置:CE连接位,CT试验位,CD退出位。辅助触点OF在三种位置的状态如下(以OF1为例,断路器分闸状态:11-12为常闭点,11-14为常开点):

CE连接位:断路器合闸后,OF常开点变常闭,即11-14接通,11-12断开。

CT试验位:断路器合闸后,OF状态与CE连接位的状态相同,即11-14接通,11-12断开。

CD退出位:断路器为分闸状态,装于抽屉式本体内部的OF触点恢复初始状态,即11-14断开,11-12接通。但是在抽架上测得的11-12闭点状态,实际是开点。因为在退出位,抽架的二次端子与本体的二次端子已断开连接,此时在抽架二次端子排上测得的信号状态,并不是触点的实际状态。