我们今天能为您提供什么帮助?

一个AD 电源模块可以为多少个MT空气断路器的Micrologic 脱扣单元供电?

问题描述:
一个AD 电源模块可以为多少个MT空气断路器的Micrologic 脱扣单元供电?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

如果没有 M2C 或 M6C 可编程触点,一个AD 电源模块最多为 10 个 Micrologic 脱扣单元;如果有 M2C 或 M6C 可编程触点,最多 5 个 Micrologic 脱扣单元。