我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器带通讯功能MX和XF的前端控制线路(电缆)过长时如何处理?

问题描述:
MT空气断路器带通讯功能MX和XF的前端控制线路(电缆)过长时如何处理?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于 XF MX 通信线圈,如果 A2(C2) 和分、合闸按钮之间的线路过长,会产生感应电压,从而使 A2(C2) 长期带电,导致
线圈不能动作。建议在
A2(C2) 端子上端附近接入中间继电器的辅助接点,以避免线路产生感应电压。