我们今天能为您提供什么帮助?

ZSI接口模块(RIM)如何测试来检查上游接线和ZSI输出LED功能?

问题描述:
ZSI接口模块(RIM)如何测试来检查上游接线和ZSI输出LED功能?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

测试方法如下:

  1. 确保所有连接牢固;
  2. 向模块提供控制电源电力,此时ZSI输入(A)和ZSI输出(B)指示灯均不得亮起,参照截图。如果指示灯亮起,则表明存在限制型号,确认限制型号存在的原因。
  3. 按下“测试”按钮(C)。ZSI输出指示灯必须亮起。如果指示灯没有亮起,请参阅手册“故障排除”一节。