我们今天能为您提供什么帮助?

ZSI接口模块(RIM)上LED具体表示什么功能?

问题描述:
ZSI接口模块(RIM)上LED具体表示什么功能?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

如图所示,

A表示ZSI输入LED。指示来自所连下游设备的ZSI限制信号。

B表示ZSI输出LED。指示发送至所有所连上有设备的ZSI限制信号。

另外,还有C表示测试按钮。按下此按钮会将测试信号发送至所有所连上游设备。