我们今天能为您提供什么帮助?

ZSI接口模块(RIM)对安装有何要求?

问题描述:
ZSI接口模块(RIM)对安装有何要求?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

ZSI接口模块(RIM)可直接卡标准35mm DIN导轨安装,接线端子与任何金属部件之间的距离必须≥13mm。空气中以及表面上方带电部件之间的间距必须分别≥6.4mm和≥0.5mm。

对于IEC应用,IEC60950要求电气设备或面板安装在防火机箱内。