ZSI接口模块(RIM)常见故障有哪些?如何解决?
问题描述:
ZSI接口模块(RIM)常见故障有哪些?如何解决?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
| 状况 | 可能原因 | 解决方案 |
| 当按下“按下测试”按钮时,ZSI输出指示LED不会持续亮起。 | 未连接电源(120Vac或24Vdc) | 确保ZSI接口模块通电 |
| 24Vdc电源极性错误 | 检查电源连接 | |
| 电源已与错误的端子连接 | 检查电源连接 | |
| 上游所连设备并未显示已收到ZSI测试信号。 | 错误连接或根本未连接ZSI接口模块或上游所连设备 | 1.检验通向ZSI接口模块和上游所连设备。 2.检验通向ZSI接口模块的接线与通向设备的连线之间的连通性。 |
| 上游设备并不支持ZSI测试功能 | 关于与ZSI兼容的设备,请参阅用户手册说明公告 | |
| 上游设备未通电 | 向用于接收测试信号的设备应用外部电源 | |
| 电源已与错误的端子连接 | 检查电源连接 | |
| 收到来自下游设备的ZSI测试信号时,ZSI输出和ZSI输入指示LED的闪烁速度小于每秒一次。 | ZSI接口模块未通电 | 检查通向ZSI接口模块的电源连接 |
| 错误连接或根本未连接ZSI接口模块或上游所连设备 | 检验ZSI接口模块处的连接以及通向下游所连设备的连接 | |
| 电源已与错误的端子连接 | 检查电源连接 |
是否有帮助?