我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M218 PLC可以同时扩展TM3 I/O模块和高速计数模块TM200HSC206DT或PTO模块TWDPTO220DT吗?
问题描述:
客户M218 PLC扩展了TM3 I/O模块后,还想扩展高速计数模块TM200HSC206DT或PTO模块TWDPTO220DT,是否可行?

所属产品线:
Modicon M218; Modicon TM3扩展模块

解决方法:

不可以,M218扩展TM3 I/O模块需要使用Machine Expert软件平台,而Machine Expert 截止到V1.2.6版均不支持M218扩展高速计数模块TM200HSC206DT和PTO模块TWDPTO220DT。如果M218需要扩展HSC或PTO模块,建议使用SoMachine V4.3.