我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]EcoStruxure Control Expert使用%S4、%S5做计数时,不计数是什么原因?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert使用%S4、%S5做计数时,不计数是什么原因?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

不计数是因为程序的MAST使用周期任务时,其周期时间与%S4、%S5时基一致造成的不计数,更改MAST的周期时间与%S4、%S5时基不一致就可以正常计数了。