我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M340或M580编程时,DINT类型变量是否可以直接用%MW**地址来编程?

问题描述:
M340或M580编程时,DINT类型变量是否可以直接用%MW**地址来编程?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340或M580编程时,DINT类型变量不可以直接用%MW**地址来编程,直接地址%MW表示的是WORD或INT等类型变量。如果要用%MW表示DINT变量时,需要先声明DINT类型变量,并分配地址为%MW**(偶数),然后使用该变量名来编程。对于Real类型数据也是一样。