FA415220
FA415220
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M100 PLC的%Q寄存器支持modbus读写吗?
问题描述:
M100 PLC的%Q寄存器支持modbus读写吗?
所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器
解决方法:
不支持,建议使用modbus对%M寄存器的读写操作。
首次发布日期:
2021/1/7
修订日期:
2021/1/7
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M100可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M100可编程控制器