我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]在Machine Exper软件中,TM251MESC能扩展TM3BCEIP模块使用吗?
问题描述:
在Machine Exper软件中,TM251MESC能扩展TM3BCEIP模块使用吗?

所属产品线:
Modicon M251; Modicon TM3扩展模块

应用环境:
TM251MESC能扩展TM3BCEIP模块使用吗?

解决方法:

TM251MESC不能扩展TM3BCEIP模块使用。

但是TM251MESE可以,但是只能使用第二个以太网口,如下图: