我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]在Control Expert(或Unity Pro)中,Quantum PLC通过以太网读写%M寄存器使用哪个功能块?
问题描述:
在Control Expert(或Unity Pro)中,Quantum PLC通过以太网读写%M寄存器使用哪个功能块?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

使用MBP_MSTR功能块。该功能块的CONTROL[1]=15表示发送 Modbus 请求,DATABUF[1]指定Modbus功能码,读多个%M使用功能码01(01h),写多个%M使用功能码15(0Fh)。详见MBP_MSTR功能块使用帮助。