我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元如何进行电能复位?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元如何进行电能复位?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

X型控制单元电能可采用以下几种方式复位:(1)在显示屏上,主页-测量值-电能-复位计数器;(2)使用EcoStruxure Power Commission调试软件;(3)使用EcoStruxure Power Device手机移动应用;(4)利用通讯网络通过写入复位命令(受密码保护);(5)在 IFE/EIFE 网页上。