MTZ空气断路器安装了P4数字模块,欠压、过压保护导致的跳闸,SDE触点是否动作?
问题描述:
MTZ空气断路器安装了P4数字模块,欠压、过压保护导致的跳闸,SDE触点是否动作?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
可以用EcoStruxure Power Commission的调试软件与MTZ断路器连接,对数字模块的保护进行设置,
在保护菜单,找到欠压保护选型,触发值里面可以选:报警、脱扣两种方式,
当选脱扣时,发生欠压保护跳闸后,SDE会动作。如下图一
当选报警时,断路器不会跳闸,SDE也不会动作,但Micrologic X的屏幕上会有报警显示。如下图二
图一
图二
是否有帮助?