MTZ MICX控制单元如何测试内部电池状态及是否需要更换?
问题描述:
MTZ MICX控制单元如何测试内部电池状态及是否需要更换?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
对固件版本不低于 V002.000.xxx 的Micrologic X 控制单元的内部电池进行测试:
将测试/复位按钮按住不超过 3 秒的时间。4 个脱扣原因 LED 便会熄灭 1 秒。其结果为以下其中一个:
(1) 4 个脱扣原因 LED 亮 2 秒:电池状态良好。
(2) 4 个脱扣原因 LED 相继闪烁 2 秒:电池将达到其寿命终点,更换电池。
(3) 4 个脱扣原因 LED 未亮起:更换电池。
是否有帮助?