MTZ Micrologic 7.0X空气断路器矩形互感器接线时是否需要拆掉白色跳线?
问题描述:
MTZ Micrologic 7.0X空气断路器矩形互感器接线时是否需要拆掉白色跳线?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
矩形互感器接线时,需要将互感器的M1,M2,M3端与二次端子UC1与UC2里面的M1,M2,M3连接,具体如下示意图。因为M3与T1是共用一个接线端子,但是T1与T2需要跳线短接,所以M3端子与T2是短接的,在互感器M3与UC2的M3连接时,保持该跳线的连接,请勿拆掉。
是否有帮助?