我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ抽屉式空气断路器订购抽架“退出”位置锁时(VSPD),是否需要单独订购锁的托架?
问题描述:
MTZ抽屉式空气断路器订购抽架“退出”位置锁时(VSPD),是否需要单独订购锁的托架?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ抽屉式断路器在订购以下“退出”位置锁时(VSPD),不需要订购锁托架:1锁1钥匙(包含1个托架)、2锁1钥匙(包含2个托架)、2锁2钥匙(包含两个托架)。

但是,当订购1锁2钥匙时,需要单独购买“退出”位置锁的托架。