我们今天能为您提供什么帮助?

Micrologic X型控制单元如何手动设置日期和时间?

问题描述:
Micrologic X型控制单元如何手动设置日期和时间?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X型控制单元手动设置日期和时间有以下几种方式:

  1. 在 Micrologic X 显示屏的下列屏幕上,主页 → 配置 → 常规 → 日期和时间。日期的第一个部分是日(dd),第二个部分是月 (mm)。
  2. 使用 EcoStuxure Power Commission调试软件:

    ① 通过手工设置

    ② 通过用户发起的同步操作与运行 EcoStuxure Power Commission调试软件的 PC 上的日期和时间同步
  3. 使用 EcoStuxure Power Device移动应用:

① 通过手工设置

② 通过用户发起的同步操作与运行该应用程序的智能手机上的日期和时间同步

4.使用网络浏览器连接 IFE 或 EIFE 网页。

5.利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。