我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器IP地址和通讯设置可以用哪些远程访问方式更改?
问题描述:
MTZ空气断路器IP地址和通讯设置可以用哪些远程访问方式更改?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ空气断路器可以通过EcoStruxure Power Commission 软件、IFE/EIFE 网页登录更改IP地址和通讯设置。EcoStruxure Power Device 应用、FDM128 显示器无法更改。