我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器长时间不操作屏幕会熄灭吗?

问题描述:
MTZ空气断路器长时间不操作屏幕会熄灭吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

正常使用时MTZ控制单元一般内部感应取电或者AD供电模块供电,屏幕具体分三种情况

1、关闭快速查看模式,屏幕长时间不操作,屏幕亮度会变暗,但是不会熄灭。

2、开启快速查看模式,屏幕长时间不操作,屏幕亮度保持全亮度。

3、若出现报警,屏幕亮度保持全亮度。