我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器TCE中性线电流互感器额定电流与实物标签上的不一致,如何解释?

问题描述:
MTZ空气断路器TCE中性线电流互感器额定电流与实物标签上的不一致,如何解释?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

LV833576SP中性线互感器的应用额定电流范围400-1600A,其 实物互感器的标签是400-4000A,因为TCE互感器的应用载流考虑到两个部分:1、互感器的额定电流,其额定电流400-4000A;2、互感器穿芯导体的载流,其额定载流满足1600A。所以LV833576SP整体额定电流并不是实物标签互感器的额定电流值(400-4000A),而是400-1600A。