我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ框架储能窗口显示半黄半白状态有哪些原因?

问题描述:
MTZ框架储能窗口显示半黄半白状态有哪些原因?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ框架储能窗口显示半黄半白状态表示断路器已经储好能,但是不具备合闸条件,有如下原因会导致储能窗口显示半黄半白状态:

1.断路器处于合闸状态,且已经储好能;

2.断路器脱扣,但是复位按钮没有复位;

3.MX分励线圈带电;

4.MN失压线圈没有电,处于失压保护状态;

5.通过使用按钮锁、钥匙锁或缆绳联锁等将断路器锁定在分闸位置。