我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元VPS电压供电模块电压是从哪端获取的?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元VPS电压供电模块电压是从哪端获取的?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1.在未选配PTE电压测量输入时,VPS电压供电模块直接采集断路器下端子上的电压;

2.在已选配PTE电压测量输入时,VPS电压供电模块通过V1,V2,V3,VN端子从外部供电,可以从断路器的上端子或下端子获取。

当进线电源和 PTE 选件在断路器的同一侧连接时 (例如,进线电源和 PTE 在顶侧连接),Micrologic X 控制单元在进线电源供电时立即通电(无论断路器处于分 闸或合闸位置)。

当进线电源和 PTE 选件在断路器的不同侧连接时 (例如,进线电源在顶侧连接,而 PTE 在底侧连接), Micrologic X 控制单元仅在断路器合闸时通电。