我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ断路器Micrologic X控制单元通过哪些功能确定健康状态?

问题描述:
MTZ断路器Micrologic X控制单元通过哪些功能确定健康状态?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X控制单元通过如下功能健康状态:

1、维护计划;

2、断路器监测(脱扣电路,执行器磨损,控制单元内部故障);

3、断路器使用寿命监测;

4、Micrologic X控制单元使用寿命监测;

5、断路器触头磨损监测。

以上健康信息通过健康状态LED灯和控制单元显示屏背光颜色来呈现: