问题描述:
MTZ2和MTZ3抽屉式空气断路器,如果抽架安装平面未接地,那么用于接地的导线有什么要求?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ2和MTZ3抽屉式断路器,如果抽架安装平面未接地,用于接地的导线根据 IEC61439-1第10.5.2 条要求如下:1,线缆电路电阻不超过0.1欧姆;2,线缆至少能够通过10A电流。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MTZ2和MTZ3抽屉式断路器,如果抽架安装平面未接地,用于接地的导线根据 IEC61439-1第10.5.2 条要求如下:1,线缆电路电阻不超过0.1欧姆;2,线缆至少能够通过10A电流。
是否有帮助?