我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic 6.0X控制单元安装了接地故障报警数字模块后,是否需要通过附加外部电源供电?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic 6.0X控制单元安装了接地故障报警数字模块后,是否需要通过附加外部电源供电?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器MIC 6.0X控制单元安装了接地故障报警数字模块后,接地故障报警功能通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部电源。