问题描述:
MTZ Micrologic 7.0X型空气断路器如何测试漏电保护是否能正常脱扣?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ mic7.0X的漏电测试步骤为:1.首先需先给mic7.0X控制单元供电;2.将断路器合闸(若为抽屉式,断路器须为连接位置);3.按mic7.0X控制单元上的漏电测试按钮T,断路器脱扣,测试完成。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MTZ mic7.0X的漏电测试步骤为:1.首先需先给mic7.0X控制单元供电;2.将断路器合闸(若为抽屉式,断路器须为连接位置);3.按mic7.0X控制单元上的漏电测试按钮T,断路器脱扣,测试完成。

是否有帮助?