我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic X控制单元可以通过哪些方式实现通讯?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元可以通过哪些方式实现通讯?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X 控制单元支持无线通讯和有线通讯,并可实现本地和远程网络通讯。

1. 本地通讯包括:

通过下列方式无线连接运行 EcoStruxure Power Device App 的智能手机:

(1)蓝牙

(2)NFC

通过 mini USB 端口以有线方式连接到:

(1)运行 EcoStruxure Power Device App 的智能手机(籍由 USB OTG 连接)

(2)运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 电脑

2. 远程网络通讯包括:

(1)Ethernet(可选)

(2)Modbus-SL(可选)