我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic X控制单元如何设置蓝牙断开定时器时间?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元如何设置蓝牙断开定时器时间?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

当使用 Micrologic X 控制单元上的激活按钮激活 Bluetooth 通讯时,有一个针对与智能手机连接的定时器,它在一段通讯空闲时间之后将终止通讯。默认情况下,此自动断开定时器设定为 15 分钟。

Bluetooth 断开定时器的设置修改方法如下:

(1) 在 Micrologic X 显示屏的下列屏幕上,主页 → 配置 → 通讯 → Bluetooth,将 Bluetooth 设置为 ON,然后设置 BLE 定时器(分钟)的值。

(2) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件,在主页 → 配置 → 通讯 → Bluetooth屏幕上,将 Bluetooth 超时延迟(分钟)设置为适当数值。

您可将该值设定为 5 至 60 分钟(默认值 = 15 分钟),增量为 1分钟。