我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元用蓝牙与手机连接时如何识别是此台设备?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元用蓝牙与手机连接时如何识别是此台设备?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

在您的智能手机上,EcoStruxure Power Device App 开始扫描,然后显示附近的 Bluetooth 设备列表。连接期间,可通过控制单元序列号的最后几位识别该控制单元。标识符的格式为 MTZ <保护类型> <序列号最后几位>,例如MTZ 5 012345,其中,5 表示 Micrologic 5.0 X 控制单元,012345为控制单元序列号最后 6 位,控制单元ID序列号位置如图中C所示: