我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元蓝牙LED灯有几种状态?分别代表什么意思?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元蓝牙LED灯有几种状态?分别代表什么意思?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X 控制单元正面的 Bluetooth LED 可有下列几种状态:

(1) 亮起:Bluetooth 连接程序正在持续,即处在与手机连接、配对的过程之中,但还未成功与手机建立连接。

(2) 熄灭:Bluetooth 未激活或已禁用。

(3) 闪烁:Bluetooth 连接已建立且处于活动状态。