我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元与手机进行蓝牙连接时配对码输入的时效是多长时间?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元与手机进行蓝牙连接时配对码输入的时效是多长时间?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

30 秒之内,在 EcoStruxure Power Device App 中输入要连接的Micrologic X 显示屏上显示 6 位配对代码。

(1)如果配对代码不正确,或者如果超过了 30 秒,Bluetooth 通讯将停用(LED 熄灭),您必须重新开始连接程序。

(2)如果连接已建立,Bluetooth LED 开始闪烁。