我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic X控制单元重启屏幕时有保护功能吗?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元重启屏幕时有保护功能吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

重启屏幕在 Micrologic X 控制单元每次通电时显示。显示此屏幕期间,控制单元上的所有按钮均不起作用。此屏幕持续显示的时间为控制单元启动时间。此持续时间结束时,将显示主页屏幕或任何活动的弹出式屏幕。注意: 在显示重启屏幕期间,标准保护正常运行。

重启时屏幕如图所示: