EIFE接口抽架管理功能所生成的报警事件分别是什么含义?
问题描述:
EIFE接口抽架管理功能所生成的报警事件分别是什么含义?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
①事件代码:2304(0x0900)抽架位置偏差——如果抽架位置触点显示断路器未处于其中某个允许的连接位置、退出位置或测试位置,则 EIFE 模块将检测到抽架位置不符并会生成报警。
②事件代码:2308(0x0904)断路器与抽架断开连接到期未执行——如果 11 个月后仍未断开断路器,将生成报警,提醒用户每年至少操作一次抽架,即,将断路器从连接位置移至退出位置以及从退出位置移至连接位置。
建议的操作:断开断路器与抽架的连接,然后重新连接。
③事件代码:2309(0x0905)抽架已达到最大运行次数——抽架设计的连接次数为 500 次,在达到此次数前必须进行更换。如果抽架连接位置计数器达到 450 次,将出现报警。
建议的操作:计划更换抽架。
④事件代码:2310(0x0906)抽架剩余寿命低于报警阈值——为抽架和触点组添加润滑油。当满足下列条件时,需要对抽架进行全面的检查:
1)抽架已运行五年,
2)抽架位置计数器达到 250 次。
建议的操作:计划更换抽架。
⑤事件代码:2311(0x0907)检测到新的 MicroLogic——当 EIFE 接口检测到断路器的 MicroLogic 控制单元已更换时,会生成带时间戳的报警。根据 MicroLogic 控制单元序列号进行检测。
是否有帮助?