我们今天能为您提供什么帮助?

EIFE接口默认的IP地址是多少?

问题描述:
EIFE接口默认的IP地址是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

EIFE默认的IP地址为169.254.YY.ZZ,其中 YY 和 ZZ 是 EIFE接口 MAC 地址的最后两个字节(可在EIFE接口旁边的标签上找到)。

示例:对于 MAC 地址是 00-B0-D0-86-BB-F7 或0-176-208-134-187-247(十进制)的EIFE,则默认IP地址是 169.254.187.247。