我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器哪些可选保护可以通过IO模块用户定义应用禁止?
问题描述:
MTZ空气断路器哪些可选保护可以通过IO模块用户定义应用禁止?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器可以通过IO模块用户定义应用禁止的可选保护有:

ANSI 27-1 和 ANSI 27-2 欠压保护

ANSI 59-1 和 ANSI 59-2 过压保护

ANSI 32P 逆功有功功率保护

ANSI 81U 欠频保护

ANSI 81O 过频保护

IDMTL 过流保护 ANSI 51

方向过流保护 ANSI 67