我们今天能为您提供什么帮助?

箱式PC上的模块式交流电源适配器HMIYMMAC1含哪些内容呢?

问题描述:
箱式PC上的模块式交流电源适配器HMIYMMAC1含哪些内容

所属产品线:
Magelis平板电脑和箱式工控机

解决方法:

箱式PC上的模块式交流电源适配器HMIYMMAC1包含以下内容:

适配器HMIYMMAC1

交流电源连接端子(7.62mm*1pcs

直流电源连接端子(5.08mm*2cps),一个连接适配器,另一个连接PC