我们今天能为您提供什么帮助?

HMIG5U2在Windows中显示内存不足错误是什么原因?

问题描述:
HMIG5U2在Windows中显示内存不足错误是什么原因?

所属产品线:
HMISTU

解决方法:

当hmig5u的Windows中出现内存不足错误时,这意味着DRAM的使用率达到90%或更高。内存使用率如此之高的一个典型原因可能是Microsoft Security Essentials试图更新其病毒定义。随着时间 推移,该软件将不断 更新并不断提高DRAM的使用率。要避免这种情况发生,最好卸载Microsoft安全软件包,并使用Windows操作系统的标准Windows Defender。