我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer V6.2使用USB线缆或网线下载程序为何提示line322错误?
问题描述:
Vijeo Designer V6.2使用USB线缆或网线下载程序提示"Unhandled, java/lang/NullPointerException IVM: except.c:line 322?“

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

这个错误一般是由于SRAM的数据受损引起的。

如果修改了报警与事件、配方、数据日志、安全设置、内部保持变量或目标系统设置,然后将新项目下载到HMI的同时没有清除SRAM数据,当HMI尝试读取SRAM数据时就会发生此错误。

当HMI正在存储SRAM数据时突然掉电也有可能导致此错误的发生。

建议修改了项目,将项目下载到HMI之前,勾选“删除所有Run-Time数据”:

或者下载方式选择文件系统(U盘或SD卡),下载时也会自动删除所有Run-Time数据。